This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:2个 AWR2243级联配置

Guru**** 2587675 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020047, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1265740/am2732-2x-awr2243-cascading-configuration

器件型号:AM2732
主题中讨论的其他器件:TIDA-020047AWR2243

您好!

我使用毫米波演示来集成2xAWR2243级联、我使用了以下配置、但在配置从雷达时会失败。

char* radarCmdString[MAX_RAD_CMD]=
{
"sensorStop\n\n"、
"flushCfg\n\n"、
"dfeDataOutputMode 1\n\r\n "、
"通道配置15 7 0\n\n"、
"adcCfg 2 1\n\n"、
"adcbufCfg -1 0 1 1\n\n"、
"低功率01\n\n"、
"dataPathClkCfg 1 1\n\n"、
"profileCfg 0 77 267 7 57.14 0 70 1 256 5209 0 30 \n\r"、
"dataPathConfig 0 1 0 2 64 64 0\n\n"、
"hsiClockConfig 9 0\n\n"、
"hsiLaneConfig 15 1 0 2 0 4 0 5 0 3 0 0\n\n"、
"dataFormatConfig 1\n\n"、
"线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 1\n\n"、
"chirpCfg 1 1 0 0 0 0 4\n\n"、
"chirpCfg 2 2 0 0 0 0 2\n\n"、
"frameCfg 0 2 16 0 256 100 2 0\n\n"、
"guiMonitor -1 1 0 0 1\n\n"、
"cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 15 1\n\n"、
"cfarCfg -1 1 0 4 2 3 1 15 1\n\n"、
"multiObjBeamForming -1 1 0.5\n\r\n "、
"calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256\n\n"、
"离合器拆卸-1 0\n\n"、
"compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0\n",
"measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2\n\r"、
"aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90\n\n"、
"cfarFovCfg -1 0 8.92\n\n"、
"cfarFovCfg -1 1 -1 1.00\n\n"、
"extendedMaxVelocity -1 0\n\n"、
"calibData 0 0\n\n"、
"sensorStart\n\r\n "
};

您能否给我提供一个适用于2xAWR2243的正确配置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用德州仪器的任何软件?

    您是否使用自定义 EVM?

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    对于基于 TIDA-020047参考设计的电路板、我将使用 MCU plus SDK 为 am273x 提供的 ti mmw 演示。

    我使用它作为应用的起点,我使用 CLI 旁路模式来使用静态配置,并尝试集成2xawr2243雷达的级联。

    应用程序在配置从雷达时失败。

    您能否帮助我们在 MSS 和 DES 中提供正确的配置和所需的修改、以支持级联。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将该主题分配给我们的级联支持团队成员、

    我们将在下周早些时候与您联系。

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    您能否就所做的更改以及您观察到的故障情况行为提供更多详细信息? 尝试配置从器件时是否生成了 mmwavelink 错误代码或其他一些行为?

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowda:

    我在 MSS 代码源中将级联测试中的 AWR2243配置集成到毫米波演示中、并且 两个雷达的配置是无错误完成的。

    但我仍需要更新 DSS 器件以支持从雷达读取 ADC 样本、并将其集成到处理链中、以检查级联是否正常工作。

    您能否与我分享应在毫米波演示中更新的 DSS 代码源,以从2个 AWR2243获取云点,因为毫米波演示仅支持一个 AWR2243雷达?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    目前、我们没有共享与"任何雷达处理"相关的任何软件、因为这只是一个 TI 参考设计。 您必须了解该演示并暂时进行自己的更改。

    此致、

    考希克