This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:如何使用 N2HET 生成6通道中心对称 PWM (具有死区的 PWM)、20kHz 保持不变、且占空比可调节以驱动 PMSM 电机

Guru**** 2557810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1267069/tms570ls0432-how-to-use-n2het-to-generate-6-channel-center-symmetric-pwm-pwm-with-dead-zone-20khz-remains-unchanged-and-the-duty-cycle-is-adjustable-to-drive-pmsm-motors

器件型号:TMS570LS0432

您好,

如图所示、XH 和 XL 之间有一个死区、PWM 波形中心对称。 如何使用 N2HET 生成具有可调占空比的20kHz PWM。 N2HET 时钟= 80MHz

此致,

加里