请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2432 您好!
我们想在我们的某个产品中使用 AM243X ALV 微控制器(速度等级 S)。 MCU 的最大工作频率为800MHz。 但是、我无法在数据表中找到有关 DCO (数字控制振荡器)的信息。 您能否告诉我们、是否可以在不同的频率下运行 MCU? 例如、600MHz、400MHz 和350MHz 等。 如果是、您能否解释一下如何实现?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们想在我们的某个产品中使用 AM243X ALV 微控制器(速度等级 S)。 MCU 的最大工作频率为800MHz。 但是、我无法在数据表中找到有关 DCO (数字控制振荡器)的信息。 您能否告诉我们、是否可以在不同的频率下运行 MCU? 例如、600MHz、400MHz 和350MHz 等。 如果是、您能否解释一下如何实现?
谢谢你。