This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:CMSIS 软件包寄存器定义文件(SVD)错过了一些寄存器

Guru**** 2931400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1266161/mspm0g1506-cmsis-pack-register-definition-file-svd-misses-some-registers

器件型号:MSPM0G1506
主题中讨论的其他器件:SEGGER

您好!

查看最新 CMSIS 软件包(在此处下载版本1.1.0: https://www.keil.arm.com/packs/mspm0g_dfp-texasinstruments/versions/)的寄存器定义时、SVD 文件似乎缺少一些寄存器、例如闪存和 flashctl 寄存器集。 客户如何从 IDE 访问这些寄存器? 在这种特定情况下、使用 Segger Ozone。

谢谢、此致、
菲利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    我正在为您研究这件事、并将在 Tuedsay 上与您联系。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    您对此有更新吗?

    Br、
    菲利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    由于大家的了解、这些内容已被确认为缺失、并将在本季度修复。

    此致、

    卢克