This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 合适的蓄电池充电模块

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1266353/suitable-battery-charging-module

主题中讨论的其他器件:BQ25180

您好!

我正在从事一个需要电池充电模块的项目。
以下是我正在使用的电池(GRP333736-3.8V -385mA)的规格:

典型容量: 385mA
最小容量:370mA
额定电压:3.8V
最大值 充电电流:385mA(1C)
最大值 充电电压:4.35V
)持续放电电流: 192.5mA(0.5°C
最大值 连续放电电流:385mA (1C)
最大值 连续放电率:1C
截止电压:3.0V

根据阻抗跟踪算法、需要将充电量除以10倍的电池容量。 因此、 我想知道是否有任何充电最低限制为10mA 的模块、因为我的项目中使用的电池的正常容量是385mA 十六进制

随附上述模块的数据表。

e2e.ti.com/.../GRP333736_2D00_3.8V_2D00_385mAh-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看 BQ25180。 它是一款1A 充电器、可让您对上述所有必需参数进行编程、并具有1A 的电池过流保护设置。  

    如果有任何问题、请告诉我。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的评分 这解决了我的问题。

    此致、

    莱克希塔