This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:PRU_ICSSG:TX 数据触发器和 CRC 计算以及放入 TX L1 FIFO 的时序

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1261652/am2432-pru_icssg-triger-of-tx-data-s-crc-calculation-and-the-timing-that-is-put-into-tx-l1-fifo

器件型号:AM2432

TXデータのCRCは、何をトリガにして計算及びTX μ H L1 FIFOへ挿入されますか。μ H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyroyasu-San:

    您可以将此帖子翻译成英语吗? 谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么触发 TX 数据的 CRC、被计算并插入到 TX L1 FIFO 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjeev:

    请告诉我您对此问题的最新情况。 我需要您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TRM 部分-建议采用选项1在 EOF 中插入 CRC