This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:NHET 黑盒驱动程序汇编器代码

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1266040/tms570lc4357-nhet-black-box-driver-assembler-code

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

几个月前、我发现了用于 NHET 黑盒驱动程序的汇编程序代码。 我还看到了一个描述程序流程的 PDF。 有人能告诉我在哪里可以找到代码和 PDF 吗?  我再也找不到了。

此致、

于尔根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juergen:

    实际上、可以通过两种方法来生成 N2HET 代码、

    1.第一种方法是使用 HALCoGen、这款工具 有一个 NHET 黑盒驱动程序、允许您最多创建8个 PWM (频率可变)。

    2.另一种方法是使用 HET IDE。如果您需要的 PWM 超过8个或者希望使用角度测量等复杂的计时器功能、那么我们应该使用该 IDE 生成代码。

    您可以参考以下用户指南来了解 HET IDE。

    e2e.ti.com/.../5707.HET-IDE-User-guide-spnu483a.pdf

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jagadish、您好!

    感谢您的回答、这不是我的问题的答案、这是:
    几个月前、我在 TI 的网站上找到了黑盒驱动程序的代码。 还有一个 PDF 文档、它很好地描述了程序流程。 我再也找不到了。 我的 问题 是 是否有人知道它的链接。

    此致、

    于尔根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juergen:

    我不知道任何黑盒驱动程序代码。

    我将把您的问题转发给我的高级同事、我们等待他了解最新情况。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juergen:

    您是指 NHET PWM 示例还是 NHET IDE?

    https://www.ti.com/lit/an/spna225/spna225.pdf?ts = 1693923173773&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/tool/HET_IDE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    这正是我想要的。 我忘记了 PDF 文档中的代码。


    非常感谢、

    于尔根