This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:TMDSCNCD263

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1248392/am2634-tmdscncd263

器件型号:AM2634

您好!

我需要使用 MCAL 将 CANFD 配置为在500000/2000000上工作、而不是在 MCAL 中已配置的1000000/5000000上工作。

您能否提供配置参数?

MCAN 正在使用的时钟值是多少?

MCAL 版本: 08.06.02.01

谢谢。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1000000/5000000,已在 MCAL 中配置。
    [/报价]

    对于延迟、很抱歉、您能告诉我们、您在哪里发现使用了上述频率? 根据示例配置、MCAL 中使用的频率是80MHz。

    还要更改 CAN 工作频率或 CAN 波特率?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是为 CAN 配置的波特率。

    Unknown 说:
    1000000/5000000,已在 MCAL 中配置。




    CAN 时钟是否使用了任何分频器? 或者这直接是时钟输入?

    根据示例配置,MCAL 中使用的频率为80MHz。

    您自己的、
    Abdelrhman Afifi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是为 CAN 配置的波特率。

    [/报价]

    啊好、然后、您需要将波特率更改为 500000/2000000、而不是现有值。  

    请使用这些 EB 配置将波特率更改为您请求的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在启用位速率开关的情况下、通信无法正常工作。

    "你怎么会后悔的?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在检查此问题、我们会回来与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,

    查找以下适用于500000/2000000波特率的附件。 请在 EB Tresos 中配置相同的值并运行。

    您自己的、

    R·马赫斯瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelrhman Afifi

    查询是否已解决?

    您能确认吗?

    谢谢  

    M·班萨利