This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS12HDK:有关评估板 LINTX/LINRX 引脚使用情况的问题

Guru**** 2513745 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, TMDS570LS12HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1266394/tmds570ls12hdk-question-about-evaluation-board-lintx-linrx-pin-usage

器件型号:TMDS570LS12HDK
主题中讨论的其他器件:TMS570LS1227

尊敬的 TI E2E 团队:

我正在使用 评估板 TMDS570LS12HDK 来开发使用 TMS570LS1227微控制器的项目、并且我对连接器 J11上的引脚 LINTX/LINRX 有一些问题。

特别是在 spnr035文档中包含的电气原理图中、微控制器的引脚 A7 (LINRX)和 B7 (LINTX)均连接到连接器 J11、通过0R 电阻器 R125和 R124、以及 FT2232HL 芯片 U27通过100R 电阻器 R123和 R122的引脚38和39。

对于我的项目、我必须使用配置为输入的微控制器引脚 A7和 B7;是否有人已经使用了 J11引脚 LINRX 和 LINTX? 是否可以在不用担心 FT2232HL 芯片的情况下驱动它们? 我的外部信号发生器能够灌入或拉取高达16mA 的电流。

感谢您的关注和合作、等待您的回复。

此致

克劳迪奥·帕利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Claudio:

    FT2232HL 可与两个独立接口连接、每个接口都可以是 UART/FIFO/JTAG/SPI/I2C。

    在我们的设计中、我们选择了这两个接口作为 UART 和 JTAG。 这意味着 FT2232HL 将像

    USB 转 JTAG

    USB 转 UART

    此处、USB 转 JTAG 用于器件编程和调试。 而 USB 转 UART 用作与 PC 连接的控制台。

    如果您不想使用 USB 转 UART、则可以使用这些 LIN 引脚作为 GIO 输入。 如果您要将这些引脚用作 GIO 输入、我的建议是断开100 Ω 电阻器。

    因为如果您将这些引脚用作 GIO 输入并向这些引脚施加电压、那么这些电压电平将受到  FT2232HL 的影响。 因此、 为确保正常运行、最好去掉100欧姆电阻器。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的答复。 我会考虑您的建议 、然后回来征求您的反馈。

    此致

    克劳迪奥