This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:读取 EEPROM 值的单线通信

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSP430FR5992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1265921/mspm0g3507-single-wire-communication-to-read-eeprom-value

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5992

您好、TI 团队、

我已从 msp430fr5992转换为 mspm0g3507。 对于 msp430fr5992、我开发了用于通过一条线通信读取 DS2430A EEPROM 值的示例和代码。

mspm0g3507中是否有代码示例和文档以通过一次通信读取 DS2430A 的 EEPROM 值。 如果您有、您能帮助我提供这些文档的链接吗?

此致

阿比塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhisek:

    现在、我们在这里没有 MSPM0的这一有线通信示例、但我认为您可以尝试将 MSP430中的代码移植到 MSPM0、这应该不会很困难。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    是的、我正在尝试将我的代码从 MSP430移植到 MSPM0

    此致

    阿比塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhisek:

    是的、如果你遇到一些问题、或许你可以创建一个主题来进行讨论。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我要共享我的代码、您能帮我移植它吗?

    此致

    阿比塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhisek:

    您可以尝试自己移植这些代码、如果遇到一些问题、或许我们可以在 E2E 中为您提供帮助。

    谢谢!

    此致

    约翰逊