大家好、
1) 1) 配置寄存器 HETGCR.IS=0、使用 N2HET 模块、如手册的第23.4.4节所述。 然而、当 CPU 在断点处停止时、N2HET 模块不会停止运行。 是否需要其他配置或操作?
2) 2) 按照手册的第23.1.7节所述配置断点、但在 N2HET 停止后、CPU 不会停止并继续正常运行。
3) 3) 按照第23.1.7节配置 CPU 和 N2HET 重新启动。 然而、N2HET 直接运行、无需等待 CPU 退出调试状态。 重启是否需要额外的配置或操作?
您能帮助检查这个案例吗? 谢谢。
此致、
切里