This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:FlexRay 示例代码

Guru**** 2426620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1262044/tms570lc4357-flexray-example-code

器件型号:TMS570LC4357

我可以在此论坛中找到的到 FlexRay 示例代码的所有链接都已过期。

您能否向我发送 FlexRay 示例代码的链接、最好适用于 TMS570LC4357。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是对的、我无法访问与 FlexRay 相关的示例代码链接。

    请给我一些时间与内部团队讨论这个问题。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我与我的内部团队进行了讨论、他们正在内部数据库中搜索示例。 因此,他们一告诉我,我将与你分享。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    您能向 David 提供 Flexray 示例吗?

    实际上、我们搜索了过去的所有主题、但无法下载 Flexray 示例。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    我没有针对 TMS570LC43x 平台的 FlexRay 示例。 我在多年前创建了一个适用于 TMS570LS31x 的示例。 我将找到它并按原样发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此处是为 TMS570LS31x 平台开发的 FlexRay 示例。 您可以为您使用的设备修改它:

    e2e.ti.com/.../Flexray_5F00_Demo.zip