This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:SysConfig 输出不确定

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1265802/am2634-sysconfig-output-is-not-deterministic

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我们使用作为 TI AM263x MCU+ SDK 一部分提供的 TI SysConfig 工具、为我们的编译生成配置文件。 然后将这些文件签入源代码控制。 我们希望避免将生成的文件检查到源代码控制中、而是仅检查生成的 project.syscfg 文件、并允许我们的编译系统根据需要从该文件中生成相关文件。 遗憾的是、我们发现在同一 project.syscfg 文件上重新运行 SysConfig 会导致不同的输出: 例如、引脚顺序可能不同、有时我们的编译器会将生成的模式视为无效。 这种非稳定排序也使我们难以将补丁应用于生成的代码。

是否可以配置 SysConfig CLI 工具以使其具有确定性运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    甚至 TI 也会在其 Git 存储库中发布 SysConfig - https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core。 尽管 syscfg 高度依赖于 SysConfig 版本、但我们不需要配置。

    Unknown 说:
    是否有办法配置 SysConfig CLI 工具以使其具有确定的行为?

    在我看来、不可以。

    此致、
    Aakash