This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:如何解决需要写入两次的问题

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1265360/am2434-how-to-close-the-issue-of-needing-to-write-twice

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

SDK8.6、
我通过 Uboot SF 擦除了 S28HS512T、并将 SBL 写入 S28HS512T。

写入后、它可以运行第一次、但不能运行第二次、可以在写入后再次运行。

我可以使用默认扇区地址映射?

如何使用256KB 统一扇区地址映射只写一次闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是  

    我们的流程中已经测试了从闪存引导的 SBL。 您可以检查通过以下 API 刷写的 SBL_OSPI 示例:

    • SBL_UART_UNIFLASH
    • SBL_JTAG_UNIFLASH
    • SBL_USB_DFU_UNIFLASH

    甚至在09.00版本中、已对该流程进行了测试。

    这看起来像是一些环境问题或您最终理解的问题。

    此致、
    Aakash