This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:HAL 代码发生器:resetSource_t 中的 WATCHDOG2_RESET

Guru**** 2536780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1265717/rm57l843-hal-code-generator-watchdog2_reset-in-resetsource_t

器件型号:RM57L843

您好!

HAL 代码发生器工具生成的代码创建了 resetSource_t  枚举器(HL_system.h 文件)、其中 WATCHDOG2_RESET 指的是系统异常状态寄存器(SYSESR)中保留的位。

WATCHDOG2_RESET  在_c_int00 ()中使用。

WATCHDOG2_RESET 是否具有意义? 可以将其从_c_int00 ()中删除吗?

此致、

Marcio。