This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:关于 EtherCAT 信息

Guru**** 2534270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1264381/am2632-q1-regarding-ethercat-information

器件型号:AM2632-Q1

您好!  

我正在考虑在我的一个设计中实现 EtherCAT。 您能否确认它是否与 EtherCAT 兼容、或者是否需要 EtherCAT 从站控制器?

此外、我想问一下 EtherCAT 和以太网能否相互独立使用。

请同时分享 EtherCAT 的应用手册。

谢谢

马斯蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martik:

    Unknown 说:
    此外,我想询问 EtherCAT 和以太网是否可以相互独立使用。[/报价]

    EtherCAT 需要2个端口、即以太网应用需要多少个端口。 您使用的 EVM 还有 AM263x-cc 或 AM263x-LP。

    如果需要同时测试 EtherCAT 和以太网、则需要使用 AM263x-CC、因为它默认有3个端口。

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/08_02_00_28/exports/docs/api_guide_am263x/ETHERCAT_SLAVE_FWHAL.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilabh:

    如果您能提出以下有关 AM263x 微控制器的问题、我将不胜感激:

    1.请指定适当的工具用于为该特定控制器执行引脚多路复用。

    2.能否对 JTAG 的信令和连接性进行详细的解释? 此外、我还想知道哪些工具适合编程和调试、包括特定版本的 Jlink。

    3.为了处理以太网数据,特别是在车辆自动牵引控制的背景下,我很好奇是否有必要增加存储器,最好是 RAM 形式的存储器。 如果确实需要外部存储器、我想了解哪种接口最适合建立连接。

    如有需要、请随时索取其他信息。

    谢谢!
    马斯蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马斯蒂克、您好!

    1. 请指定适当的工具用于为该特定控制器执行引脚多路复用。

    您可以使用 syscfg 工具为两个微控制器配置引脚多路复用器。 若要尝试使用此工具、只需将任何示例从 SDK 导入到 CCS 并打开 example.syscfg 文件、您应该能够查看引脚多路复用器配置的所有必需选项。  AM243x MCU+ SDK:结合使用 SDK 和 SysConfig (TI.com)

    2. 您能否提供 JTAG 信号传输和连接的详细说明? 此外,我还想知道哪些工具适合编程和调试,包括 Jlink 的特定版本。[/报价]

    如果使用 EVM 套件、则可以使用 CCS XDS 调试器进行编程和调试。  AM243x MCU+ SDK:将 SDK 与 CCS 项目配合使用(TI.com)

    为了处理以太网数据,特别是在车辆自动牵引控制的背景下,我很好奇是否需要任何额外的存储器,最好是 RAM 形式的存储器。 如果确实需要外部存储器,我想了解哪个接口最适合建立连接。

    这两个器件都附带内部片上 RAM、除此之外、您还可以在 AM243x 上使用2GB DDR。 此外、GPMC 接口还可用于连接外部 RAM

    如果可能、您能在 e2e 私人消息中分享该项目的简要方框图、这对我们了解项目要求将有所帮助。

    [/quote]