This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732的子系统内存映射

Guru**** 2543190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1265433/the-subsystem-memory-map-of-am2732

问题1:

 sprui0c (AM273x 技术参考手册)的 第2.1章 介绍了"主子系统 Cortex R5F 存储器映射"、但下表中有许多 与 DSS 和 RCSS 相关的模块、如下所示:

这是 主要子系统模块、


这是 RCSS 模块 和 DSS 模块:

问题2:

  "DSP 子系统 C66x 存储器映射"与  "雷达控制子系统存储器映射"相同。为什么会这样?

我真的不明白。 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 cl Xu:

    列出它们的原因是它们被显示为给定内核可访问的所有存储器映射位置。

    我确实同意在考虑到重叠的情况下 DSP 和雷达表感觉是多余的、但我们的意图是您可以查看每个内核可访问的内容、假设两个内核都适用相同的表可能会导致混淆。 我可以提出这一点,以讨论哪个方向最有意义。

    此致、

    拉尔夫·雅各比