This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PZ:TM4C123GE6PZ:

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1262838/tm4c123ge6pz-tm4c123ge6pz

器件型号:TM4C123GE6PZ

 我们在产品开发中使用 TM4C123G。 我们有一个问题、就是设置 BOOTCFG 寄存器是否需要外部 GPIO、是必须使用还是可以在内部控制。 我们假设它可用于实现恢复模式、特殊引导模式或安全引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我们有一个查询、是否需要外部 GPIO 来设置 BOOTCFG 寄存器、是必须使用还是可以在内部控制。 我们假设它可用于实施恢复模式、特殊引导模式或安全引导。

    您好!

     在 BOOTCFG 寄存器中、如果您启用引导 GPIO、并且指定的 GPIO 与指定的极性和相位匹配、那么即使闪存中存在有效的应用程序固件、也会进入 ROM 引导加载程序。 进入 ROM 引导加载程序后、您可以通过检测到的接口之一重新刷新固件。  

    另请参阅引导加载程序用户指南以了解详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     你能否详细说明我的回答中不清楚的方面? 你拒绝了我的答复,但没有说明理由。 我之前认为数据表和引导加载程序用户指南中说明了如何使用 GPIO 强制 MCU 进入 ROM 引导加载程序、以便再次更新应用固件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有听到你的回应。 我将关闭该主题。 如果有任何更新、可以写回、该线程将自动重新打开。