This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634COKFHMZCZRQ1上电时序问题

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1265432/am2634-q1-am2634cokfhmzczrq1-power-on-timing-question

器件型号:AM2634-Q1

大家好、团队

我想问一下 AM2634COKFHMZCZRQ1和 F2800157QPNRQ1芯片。 目前、这两个芯片都有3.3V 和1.2V 双电源供电。 这两个电源是否对加电时序有任何要求? 例如、先在3.3V 电压下加电、然后在1.2V 电压下加电。 在 AM2634COKFHMZCZRQ1的开发板数据手册中、有一个图如下所示。 是否必须遵循此上电序列才能工作? 如果你不关注它怎么办? 它不起作用吗?

谢谢,

白志霞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zhixia:

    [报价 userid="573252" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1265432/am2634-q1-am2634cokfhmzczrq1-power-on-timing-question "]在 AM2634COKFHMZCZRQ1的开发板数据手册中、有一个图如下。 是否必须遵循此上电序列才能工作? 如果你不关注它怎么办? 它是否不起作用?

    是的、需要执行此序列、如果不遵循此序列、器件将无法正确启动、并且无法正常工作。

    此致、

    拉尔夫·雅各比