This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:如何将德州仪器的 MCU 用作编程器?

Guru**** 2560760 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, EK-TM4C123GXL, LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1263821/tm4c123gh6pm-how-can-i-use-a-texas-instruments-mcu-as-a-programmer

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401YEK-TM4C123GXLLP-XDS110ET

我不确定是否可以回答这个问题、但我希望可以。 如何将 TI MCU 用作编程器? 是否有有用的资源可用于设计必要的硬件、以及可以加载到 TI MCU 上以将其用作 TI MCU 系列的通用编程器的任何软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果您尝试使用带有内置调试探针的现有 TI 板来对另一个 TI MCU 进行编程/调试、这是可行的且受支持。 例如、您可以参考 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板。 该电路板使用 TM4C129 MCU 来进行仿真、并将其用作 XDS110调试探针。 请参阅该链接 https://www.ti.com/tool/MSP-EXP432E401Y。可 通过板载跳线设置将该板配置为"调试"另一个 TI MCU。 市面上很少有其他具有此功能的 TI LaunchPad。  

     您还可以参阅本应用手册的第4.6节、使用 EK-TM4C123GXL LaunchPad 来"调试"另一个 TM4C12x MCU。 请访问该链接 https://www.ti.com/lit/pdf/spma075。EX-TM4C123GXL 板使用 TM4C123 MCU 进行仿真、可用作 ICDI 调试探针。  

     上述两种方法是调试探针的成本非常低的选项。 但是、我建议您购买 XDS200或 XDS110等外部调试探针来对目标器件进行调试/编程。 请参阅以下产品页面。  

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMU200-U

     我不确定您是否正在尝试 使用板载调试探针、例如 基于 TM4C129等 TI MCU 的 XDS110来批量生产自己的电路板。 如果您期望实现这一点、您不会增加总体 BOM 成本吗? 我建议您只使用 JTAG 连接器来构建电路板、任何受支持的调试探针都可用于对目标进行调试/编程。 请注意、XDS110和 ICDI 的固件是 TI 专有的。 源代码不是公开 发布的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :  

    我认为设计编程/调试探针会更经济、我可以找到调试器固件、但我认为这是不可能的。 是否有便宜得多的编程/调试探针可用? 调试探针相当昂贵、并且运费以及将这些器件带到我所在国家/地区的所有过程加在一起。 也许还有其他更实惠的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :  

    我认为设计编程/调试探针会更经济、我可以找到调试器固件、但我认为这是不可能的。 是否有便宜得多的编程/调试探针可用? 调试探针相当昂贵、并且运费以及将这些器件带到我所在国家/地区的所有过程加在一起。 也许还有其他更实惠的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您的目标器件是什么? 它是 TM4C MCU 吗? 如果目标器件是 TM4C、则您可以使用带有内置 ICDI 调试探针的 EK-TM4C123GXL LaunchPad 来调试 TM4C 目标器件。 EK-TM4C123GXL 仅售16.99美元。  我在刚才的答复中提到过。

     正如我提到过的、您也可以将 MSP-ESP432E401Y LaunchPad 与板载 XDS110调试探针配合使用、以调试许多 TI MCU/MPU。   MSP-ESP432E401Y LaunchPad 的价格为39.99美元。

     我仍建议您使用 独立的 调试探针、如 XDS110 https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U。 售价为135美元、与某些成本超过1000美元的调试探针相比、这仍然是相对较低的成本。 最终、这是您的决定。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您完全正确、我相信调试探针将是最佳选择。 我只有最后一个问题、LP-XDS110ET 是否是不错的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可能发现了另一种成本更低的 XDS110调试探针版本。 我以前没有看过该产品、但在阅读该产品页面后、您肯定可以将其用于 TI MCU、例如 TM4C MCU。 我仍然不清楚您的目标器件是什么。 如果您想将其用于其他 TI MCU/MPU、请打开一个新主题、说明哪个器件型号是您的目标器件。 您的问题将被转至相关的支持团队以寻求帮助。 您当前的主题已转交给 TM4C 支持团队、我只能回答 TM4C、而不能回答其他 TI 产品。