This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:用于 CLK.DiagsA&CLK.DiagsB 组的 DC

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1265093/am2732-dc-for-group-of-clk-diagsa-clk-diagsb

器件型号:AM2732

什么是  CLK.DiagsA&CLK.DiagsB 组的诊断覆盖率? 有时它是90%,有时是99%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mr. Jin,
    (如前所述) TI 工程师将通过电子邮件回复此问题。
    谢谢

    巴拉特