This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:输入 GIO

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1264561/am2732-input-gio

器件型号:AM2732

对于 GIO 的输出引脚、可以使用 Lookback、但对于输入引脚呢? 我们怎么能做到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin:

    我不能完全理解手头的问题。 "回送"(我想这就是您所说的"回送")模式通常用于 UART、I2C、CAN 等串行通信接口。 而不仅仅是标准的 GIO。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,你是对的,这是回送,我理解,GIO 回送也是一种诊断机制的通用 输出引脚,我是对吗?  但 GIO 输入引脚的安全机制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin:

    为了我的理解,GIO 回送也是通用 输出引脚的诊断机制,我是正确吗?

    我不熟悉这种诊断机制、您能否指出概述了这些机制的数据表或 TRM 部分、以便我回顾一下您提出的问题?

    此致、

    拉尔夫·雅各比