This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU 建议

Guru**** 2608355 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1265014/mcu-suggestion

主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

您好!

我们正在寻找用于 VoIP 开发的 MCU、并且我们收到了一些有关开发的 MCU[Tiva c 系列]建议。

因此、我们需要确认这些内容是该系列可以处理我们的开发的。

如果不能、请建议一些具有低转换  

谢谢!

Hari Prasath.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

     我不能专门对 您的应用进行评论、因为我不知道您要如何以及将什么外设用于 VoIP 应用。 我宁愿向您展示 Tiva TM4C129 MCU 中提供的功能。 如果您认为这些外设、处理器性能和存储器大小会满足您对 VoIP 应用的要求、那么 Tiva TM4C129 MCU 就是您的理想选择。 如果您认为缺少一个关键功能或缺少一个功能、那么该 MCU 可能不适合您。 例如、请参阅以下 TM4C1294NCPDT MCU 的功能集。 您还可以浏览 TM4C 产品选型指南测量值不同。