请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT您好!
我们正在寻找用于 VoIP 开发的 MCU、并且我们收到了一些有关开发的 MCU[Tiva c 系列]建议。
因此、我们需要确认这些内容是该系列可以处理我们的开发的。
如果不能、请建议一些具有低转换
谢谢!
Hari Prasath.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在寻找用于 VoIP 开发的 MCU、并且我们收到了一些有关开发的 MCU[Tiva c 系列]建议。
因此、我们需要确认这些内容是该系列可以处理我们的开发的。
如果不能、请建议一些具有低转换
谢谢!
Hari Prasath.
您好、Hari、
我不能专门对 您的应用进行评论、因为我不知道您要如何以及将什么外设用于 VoIP 应用。 我宁愿向您展示 Tiva TM4C129 MCU 中提供的功能。 如果您认为这些外设、处理器性能和存储器大小会满足您对 VoIP 应用的要求、那么 Tiva TM4C129 MCU 就是您的理想选择。 如果您认为缺少一个关键功能或缺少一个功能、那么该 MCU 可能不适合您。 例如、请参阅以下 TM4C1294NCPDT MCU 的功能集。 您还可以浏览 TM4C 产品选型指南测量值不同。