This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:使用.het 驱动器的 LED 闪烁

Guru**** 2557130 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1263604/tms570ls1224-led-blinking-using-het-driver

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我已在 CCS 11.0中制定了使 TMS570LS1224 Launchpad 上的 LED 闪烁的程序。 我已经从 HALCoGen 生成了.het 驱动程序代码并在 CCS 中对其进行了编辑。 但我得到了这些错误。

这是"sys_main.c"文件中的程序、

您能解释一下这些误差是什么意思吗? 如何解决这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接器错误报告它看到了重复的 main 符号、一个在./main.obj 中、另一个在./source/sys_中

    Unknown 说:
    这是"sys_main.c"文件中的程序

    我想在创建 CCS 项目时、在 CCS 项目的顶层目录中创建了一个模板 main.c、在 HALCoGen 创建的 source /sys_main.c 中也是如此。

    在这种情况下、您应该能够删除顶级 main.c 以解决链接器错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Chester。 非常感谢您的帮助。 您还能建议我如何从学生的角度/水平上了解这款微控制器、CCS 和 HALCoGen? 很难理解这个控制器、我的老年人或教授都不知道这个控制器。 非常感谢您的帮助和指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    首先、您可以浏览以下 LED 教程:
    Hercules 教程:打开 LED - YouTube

    在上面的教程中、他将解释如何使用 HALCoGen 和 CCS 从零开始构建项目。

    了解此示例后、请转到 HALCoGen 中的"帮助主题"

    在此处、您可以找到带有分步说明的不同示例:

    除了这些信息、您还应该参考 TRM 和数据表、以便更好地了解控制器及其外设:

    TMS570LS1224数据表、产品信息和支持| TI.com

    您还可以参考以下入门链接:

    1.1. Hercules MCU 入门- Hercules 安全 MCU 文档

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jagdish。 我真的很感激您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的荣幸阿卜杜勒·拉赫曼。