This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:以太网 PHY 链接状态位在运行时未更新。

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1261511/msp432e401y-ethernet-phy-link-status-bit-not-updating-in-run-time

器件型号:MSP432E401Y

尊敬的 TI 团队:

 我们使用的是 MSP432E401Y MCU SDK。  

1.接通电源后,以太网链路状态位仅在连接以太网电缆后正确设置一次。

2.当我们移除以太网电缆并再次连接  以太网链路状态位 没有更新时?

 #define EPHY_STS_LINK       0x00000001 //链路状态

请尽快回复。

此致、

纳加·纳拉辛哈·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是运行一个库存的以太网示例还是您自己的应用? 您能否确认在运行以下两个示例时是否看到相同的问题?

    C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\examples\nortos\msp_EXP432E401Y\lwip\Ethernet_with_lwip (这是基于 lwIP 协议栈的以太网示例)

    C:\ti\simplelink_msp432e4_SDK_4_20_00_12\examples\rtos\MSP_EXP432E401Y\ns\tcpecho (这是基于 NDK 堆栈的示例)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的蔡杏娟:

     我使用以下示例  

    C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\examples\nortos\msp_EXP432E401Y\lwip\Ethernet_with_lwip (这是基于 lwIP 协议栈的以太网示例)

    此致、

    纳加·纳拉辛哈·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我 运行库存示例  C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\examples\nortos\msp_EXP432E401Y\lwip\Ethernet_with_lwip。 运行后、如果我使用浏览器查看服务器网页、就可以看到 Web 服务器页面。 之后、我断开以太网电缆。 当我断开连接时,我会立即看到第二次在终端窗口上显示"正在等待链接",一两次后,"正在等待 IP 地址"将显示并跟随显示获取的 IP 地址的后续消息。  

     您是否在您自己的定制电路板上运行? 您能在 LaunchPad 上尝试一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您有任何更新吗? 我现在将关闭该主题。 如果有任何更新、只需回写、该主题将自动重新打开、我将收到通知。