This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:将 XDS 调试器与 IAR 配合使用时出现的问题

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1262475/mspm0l1306-issues-using-xds-debugger-with-iar

器件型号:MSPM0L1306

尊敬的应用专家:

我的一个客户在 IAR 中使用 MSPM0L 和 XDS110调试器时遇到问题。

为您提供有关该问题的概述:  

客户具有:

mspm0_SDK_1_10_00_05

并使用了

https://dev.ti.com/tirex/explore/content/mspm0_sdk_1_10_00_05/docs/english/quickstart_guides/doc_guide/doc_guide-srcs/quickstart_guide_iar.html#add-mspm0-sdk-to-iar

使用 IAR 运行 MSPM0的指南。

他只安装了所需的驱动程序和 TIXDS

我设法帮助他设置环境路径  

但现在、他在使用 XDS 仿真器时遇到以下问题:  

更新 XDS 可行、并可运行以下命令:

xdsdfu.exe -m

-xdsdfu.exe -f firmware_3.0.0.26.bin -r   

我也给客户指了以下手册:  

XDS110调试探针(TI.com)

我是否缺少任何东西?这可能导致此问题?  

此致、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、应用团队、

    您能否查看一下?

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    很抱歉耽误你的时间。  很遗憾、我不确定是什么导致了该错误。 可以看到 Target 指示该错误、这实际上表示 MCU。  在此基础上、我想 PC 和 XDS 之间的连接可能没问题。  

    他们在使用什么硬件?  是 LaunchPad 还是其他器件?  

    他们以前是否对板进行过编程?

    我感觉当我尝试 NONMAIN 中的调试安全设置时、我看到了类似的错误、因此我们可能应该看看是否可以发出恢复出厂设置。   

    以下是 MSPM0 SDK 的完整 IAR 指南:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AD57wt3NR7p6G1Yvn8VjGA__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST 

    我看不到在 IAR 中恢复出厂设置的方法、但软件团队最近制作了独立的 GUI。  它仍处于早期测试阶段、但我可以尝试一下: https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/DSSM_Unlock/ver/0.0.2/ 

    所有四个位置中的默认密码都应为0xFFFFFFFF。

    请尝试一下、并告诉我。  谢谢。

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JD:

    谢谢。

    我将与客户核实这一点、并告诉您这是否起作用。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户正在使用 MSPM0L1306 Launchpad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JD:  

    实际上、我们试图解决客户的问题。 但是、目前还不可能修复它。 客户已重新安装所有软件组件。  

    1/4的板现在工作。

    所有其他板都不会连接到前面提到的工具。

    是否有办法让这些电路板运行?  

    此致、

    亚历克斯