This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:SCI 中断和 FreeRTOS

Guru**** 2929220 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1264235/tms570ls1224-sci-interrupt-and-freertos

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好!我´m 使用 BQ79616和 TMS570LS1224、使用示例代码时一切都正常、但当我尝试使用 FreeRTOS 时、SCI 通知从未设置。  

在使用 FreeRTOS 和中断时、是否有任何不必要的配置? 比如优先级之类的东西?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    我建议按以下方式调试此问题。

    (1)检查是否有任何接收到的数据以及是否 在 SCI 寄存器中设置了接收标志。

    (2)检查 VIM 中断请求寄存器中的相关标志是否被设置。

    如果可能、请共享一次整个项目、甚至可以发送私人消息。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。