Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT
团队成员:
我的客户尝试在其系统中结合使用 TM4C1290NCPDT 和无源晶体振荡器。
作为与客户进行的预先检查、 在复位信号被拉高 后、在外部无源晶体振荡器开启后、TM4C1290NCPDT 需要15ms 的时间才能正常启动。 请帮助我确认以下问题、谢谢
1.重置信号拉高后晶体振荡器的12ms 低电平、是否可以判断晶体振荡器此时没有被驱动开始振荡?
2.复位信号拉高后芯片开始从主函数运行需要多长时间? 是大约12ms 吗?
3、 `s 对其它的 TI DSP 芯片在他们身边进行了测试、无源晶体振荡器一接通电就开始运行了。 无需等待太久。 请简要说明 DSP 和 MCU 在无源晶体振荡器配置方面的区别?
4.如果我们认为 1290N 推荐使用有源晶体振荡器、也请说明无源晶体振荡器不适用的原因。
感谢您的确认。