This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:编译器支持 ISO26262

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1263523/tms570ls1114-compiler-support-iso26262

器件型号:TMS570LS1114

尊敬的 Champ:

我 要求为我的客户提供服务。

他们正在使用 TMS570LS1114设计 EV 动力总成。

编译器是否支持 ISO26262? 有任何可以在这里分享的相关信息吗?

谢谢。此致、

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    TI 提供编译器资质审核套件。 这个概念与认证相似、但更灵活。 请注意、大多数认证编译器都在非常严格的使用指南和目标应用类型下经过认证。 如果存在偏差、它们将需要我们的编译器资质审核套件提供的相同类型的资质。 因此、为了确保您的代码已准备好 ASIL-D、首先您的开发过程需要符合适用的标准(IEC61508和 ISO26262均具有软件开发的特定要求)。 这些要求的一部分是鉴定编译器。 请注意、标准中未将认证作为一项特定要求提及、即使您的评估员认为是这样、您也可以使用资质审核套件进行自我认证、并根据适用的标准对您的开发流程进行内部评估。

    可通过以下链接找到 CCS 编译器资质审核套件(CQK)产品页面:

    SAFETI_CQKIT IDE、配置、编译器或调试器| TI.com

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。