This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:适用于 TM4C129ENCPDT 的 AWS 嵌入式 C SDK 插件、在 TI RTOS 下运行、支持 CC3100和以太网

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1263429/tm4c129encpdt-aws-embedded-c-sdk-plugin-for-tm4c129encpdt-running-under-ti-rtos-with-cc3100-and-ethernet

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:CC3100

大家好!

我正在搜索 适用于 TM4C129ENCPDT 的 AWS Embedded C SDK 插件、其中我使用的是包含 WIFI CHIP CC3100以及以太网的 TI RTOS、在哪里可以找到用于此目的的 AWS SDK ?

提前感谢

此致  

奇兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiranth:

     抱歉、我们没有 AWS SDK、 也不支持 AWS。 如果亚马逊有针对 TM4C129的 SDK 或示例、请直接联系亚马逊。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢 Charles