This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:HS-MCU FS -我们是否可以开发应用代码且不使用安全功能

Guru**** 2754025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1263167/am2431-hs-fs---can-we-develop-application-code-and-not-use-the-security-feature

器件型号:AM2431

如果 不想使用 在 FS 我们的代码和开发中、我们可以禁用它吗?

如果是、有介绍此过程且不需要证书签名的文档。  

迁移指南中列出了以下声明 " 注:应用程序映像最终需要在 HS-Certificate 中签名 FS。 。"

如所述

dev.ti.com/.../HSFS_MIGRATION_GUIDE.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    系统固件是必须满足的要求、这是无法避免的。

    对于应用程序、如果不需要应用程序的引导时验证、您可以使用 syscfg 来绕过使用应用程序签名的功能。

    希望它有所帮助。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。

    我们正在查看最新的 SYSCFG 文件、但找不到任何设置来"绕过应用程序中的功能"

    一般而言、我们无法从 TI 找到任何 关于如何使用 FS 功能和禁用该功能的详细说明以及开发过程中的步骤。 是否有文档解释了这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    通常我们找不到 TI 提供的任何 关于如何使用 FS 功能以及如何在开发过程中禁用该功能的详细说明。 是否有文档对此进行了解释?

    不能禁用设备特征。 您无法更改 TI 就此提供的固件。 但如果您不打算使用 TI 提供的固件功能、则仍可使用。

    在 SBL_OSPI 中、syscfg 中有一个选项可以禁用应用程序映像签名。

    这是不同器件类型之间处理的可通过 SW 处理的主要差异之一。

    此致、
    Aakash