This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L540:IEC61508 SIL 3

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1250810/rm48l540-iec61508-sil-3

器件型号:RM48L540

您好!

为了根据 IEC61508功能安全标准鉴定 SIL3是否 可以使用2个 RM48L540控制器或单个 RM48L540控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    单个 Hercules MCU 设计用于支持 IEC61508至 SIL3和 ISO 22201至 SIL 2合规性。  双 Hercules MCU 可支持 IEC 61508 SIL 4和 ISO 22201 SIL 3 (双通道、比较)。

    有关更多详细信息、请参阅以下主题:

    (19) TMS570LS3137:TMS70LS3137的冗余配置-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何处可以获取该微控制器的故障模式分布和时基故障值? 您能否共享链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    器件的 FMEDA 中列出了 FIT 数据。

    需要与 TI 签订有效的 NDA 才能提供 FMEDA。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish Ji、您好!

    希望你很好,做得很好。

    一直在跟进我与德州仪器印度工程师签订的 NDA。 但是、我仍然没有从他们那里获得任何反馈。 由于时间紧迫、我请求您帮助我签订 RM48控制器的 NDA 协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    对于由此给您带来的不便、我深表歉意、我们将立即联系您的相关人员、并提供最新信息。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    我已将您和公司的详细信息转发给 TI 印度当地销售团队。 我希望他们能尽快与您联系。

    请等待几天。 如果您未收到任何响应、请再次 Ping 我。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的努力。