This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:适用于 MSP432E401Y 的 ADC

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1263615/msp432e401y-adc-for-msp432e401y

器件型号:MSP432E401Y

您好、TI!!

我需要测量8个直流电源的电压、最大值为24V。 为此、我将使用具有两个电阻器100k 和15k 的分压器、因此当要测量的电压为24V (最大值)时、我获取大约3.13V 的样本、请查看原理图。

我的问题是、我是否可以将电压样本直接从电阻分压器采集到 MSP432E401引脚、还是应该放置一个增益= 1的运算放大器(位于电阻分压器和 MSP432之间)以从低阻抗源采集电压样本?

另一个问题:
对于 ADC 的8个输入引脚、我计划使用 PD0、...PD7。 使用这8个引脚读取模拟电压样本不会有问题、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的问题是、我是否可以将电压样本直接从电阻分压器采集到 MSP432E401引脚、还是应该放置一个增益= 1的运算放大器(位于电阻分压器和 MSP432之间)以从低阻抗源采集电压样本?

    [/报价]

    只要满足数据表中指定的 ADC 源阻抗并且有合适的滤波电容器、就应该没有问题。 运算放大器肯定有助于防止信号传输损失。 请查看这些文章。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/spna118

    https://electronics.stackexchange.com/questions/559532/should-i-buffer-my-analogue-input

    对于 ADC 的8个输入引脚、我计划使用 PD0、...PD7。 使用这8个引脚读取模拟电压样本不会有问题、对吧?

    [/报价]

    如果相应通道是您想要用于采样的通道、我认为不存在问题。 例如、PD0映射到 AIN15。 请参见下方的。  

    [/quote]