This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:RM46L 兼容支持包中的 F021闪存 API 库安全特性、可在 RM44L 或 RM57L 项目中重复使用。

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1263271/rm44l520-f021-flash-api-library-safety-in-rm46l-compliance-support-package-reusable-in-rm44l-or-rm57l-project

器件型号:RM44L520
主题中讨论的其他器件:SAFETI-HALCOGEN-CSP

大家好。  

根据 IEC61508中的安全手册要求、我 在 RM44L 和 RM57L 上的项目需要 F021闪存 API 库认证报告。

处理基于 RM46L 的项目时、我购买了 RM46L CSP、并 从 CSP 获得了 F021闪存 API 库认证报告。

[问题]  

1.  RM46L 合规性支持包中的 F021闪存 API 库认证报告是否可以在 RM44L 或 RM57L 项目中再次使用? (保证或不保证)

2.如果得到保证、我可以得到 TI 保证的一封信吗?  

此致。

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jewook:

    Unknown 说:
    1.   RM46L 合规性支持包中的 F021闪存 API 库认证报告是否可以在 RM44L 或 RM57L 项目中再次使用? (保证或不保证)

    否。 RM57L 使用一个不同的闪存 API 库。  Safeti-Halcogen-CSP 是免费的。 您可以获取用于 RM44L 和 RM57L 的闪存库的报告。

    Unknown 说:
    2. 如果得到保证、我可以得到 TI 保证的一封信吗?  [/报价]

    它们使用不同的闪存库。 请获取 用于 RM44L 和 RM57L 的测试报告。