This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-CPU:错误暂停目标 EP:(错误-2062 @ 0x0)无法暂停器件。

Guru**** 2538040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1263295/tms570ls3137-ep-trouble-halting-target-cpu-error--2062-0x0-unable-to-halt-device

器件型号:EP
我将使用 CCS10.1.1和 XDS100 USB JTAG 来连接到 TMS570LS3137开发板。 
预加载的代码似乎阻止了 JTAG 连接、并且出现以下错误

停止目标 CPU 时出现问题:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 复位器件、然后重试此操作。
如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。


我查看了以下链接
software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html
"如果您无法连接到基于闪存的器件、请记住、预加载的代码可能会使其无法正确连接。
更改器件的引导模式或执行批量擦除可以从这种情况中恢复、 但是、在某些情况下、器件会永久锁定、
将需要更换 。"

我尝试了使用 UniFLASH 工具擦除整个闪存。 仍然获得相同的误差。

JTAG 是否可以使用 CCS 或通过其他方式擦除闪存内容、以重新建立与 MCU 的连接?

注意:JTAG 扫描测试通过。

请提供帮助。

Jai