This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:与 TMS570LS1114的兼容性

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852, TMS570LS1114, TMS570LS1227, TMS570LS1224, RM48L540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1258606/tms570ls1227-compatibility-with-the-tms570ls1114

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:TMS570LS1114TMS570LS1224RM48L540、RM46L852

由于器件可用性、我需要查看是否可以将为 TMS570LS1227编写的软件移植到 TMS570LS1114。  闪存和 RAM 大小合适。  端惯例是相同的。  我只需要确认、这应该是一个非常直接的端口、而不是重写主要内容。

如果它们不兼容、您可以参考一个无需重写的情况下我可以将 TMS570LS1227软件移植到其中的部件吗?

谢谢。