This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ICSSG-AM243X:MCU-PLUS-SDK 不支持1000Mbps 的直通功能?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1262591/mcu-plus-sdk-am243x-icssg-doesn-t-support-cut-through-function-at-1000mbps

器件型号:MCU-PLUS-SDK

正如您在下面的链接中看到的、PRU-ICSS 支持高达100m 的直通交换机功能。

AM243x 中内置的 ICSS 称为 ICSSG、而 ICSSG 支持1Gbps 的工业以太网(EtherNet/IP 等)

因此、ICSSG 不支持1000Mbps 的直通功能?

请回复。 谢谢你。

 

dev.ti.com/.../ETHERNETIP_ADAPTER_FWHAL.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    [quote userid="572738" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1262591/mcu-plus-sdk-am243x-icssg-doesn-t-support-cut-through-function-at-1000mbps 这样 ICSSG 就不支持1000Mbps 的直通功能了吗?
    [/报价]

    是的、它支持1000Mbps 的直通功能。

    AM243x MCU+ SDK:Enet LLD 简介

    看一看这一部分。