This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:使用计时器或 PWM 发生器生成时钟脉冲

Guru**** 2943270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1262675/tm4c123gh6pm-clock-pulse-generation-using-timers-or-pwm-generator

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!

我知道有很多方法可以实现这一点、但我如何利用计时器发生器、从 GPIO 引脚生成时钟脉冲? 它需要解除阻塞、而且我也不想使用中断来切换 GPIO 的值。

我可以通过使用硬硬件外设来生成32kHz 至50kHz 时钟脉冲吗?

此致、

-C.A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CAN、

     我认为  您可以使用所需的频率设置周期性超时、并不断检查 Timeout Raw 中断标志。 设置标志后、您将交替设置或清除 GPIO 引脚。 您需要确保不存在其他中断、因为它们会破坏时钟波形。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    我有一个带有高精度20MHz 振荡器的定制电路板、我想使用 tm4c123为测量传感器生成时钟脉冲。 虽然我可以通过其他方式向传感器添加时钟脉冲、但目前我只有20MHz 振荡器、并且我必须通过编程方式生成时钟信号以供参考。

    在50%占空比下使用 PWM 发生器是否更适合我的问题? 您的解决方案仍依赖于中断以及设置或清除 GPIO。

    此致、

    C.A.