This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 Tiva 原理图的问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1262686/question-about-tiva-schematics

器件型号:TM4C1294NCPDT
您好! 
我对如何读取 Tiva 电路原理图中的标签有疑问。 例如、在一个引脚上有以下标签: "MCU_3V3/4.1A" 我明白这意味着该引脚会达到3.3V 的电压、但"/4.1A"是什么意思?
由于原理图中没有其他同等标签可用于将其连接到另一个引脚。 非常感谢。

梅拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您在查看原理图时会发现原理图分为多列多行。 4.1A 表示该信号连接 到  第4页第1列和 A 行的源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢!

    梅拉