This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:配置以太网 PHY 输出以驱动 SFP 光收发器

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1262664/msp432e401y-configuring-the-ethernet-phy-output-to-drive-an-sfp-optical-transceiver

器件型号:MSP432E401Y

我需要一个具有以太网功能的微处理器、该微处理器可用于通过光纤链路进行通信(以太网)、而不是通过 CAT5 (变压器)硬接线方法进行耦合。

我更喜欢使用内部具有以太网 PHY 的微处理器、这样可减少器件数。

LD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Les

     MSP432E 具有集成型 PHY。 但是, 对于 SFP 光纤,它不支持100BASE-FX。 集成的 PHY 仅支持10BASE-T/100BASE-TX。 您可能需要某种转换器。