This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:Spectrum Digital XDS200在 TMS570LS3137ZWT 中不工作

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1262149/tms570ls3137-spectrum-digital-xds200-not-working-with-tms570ls3137zwt

器件型号:TMS570LS3137

我不熟悉嵌入式开发。  我正在尝试运行一个简单的程序以使 TMS570LS3137ZWT 上的 LED 亮起、并且使用的是 Spectrum Digital XDS200。  我在连接下拉菜单中找不到此特定硬件。

 我已经尝试选择 TI XDS2xx USB Debug Probe 选项、但当我尝试运行该程序时、系统会显示:

"连接到目标时出错:
(错误-180 @ 0x0)
控制器检测到目标功率损耗。
用户必须为目标打开或连接电源。
(仿真软件包8.0.27.9)"

有人能帮我解决这个问题吗?  我无法找到有关此方面的任何近期教程或论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是定制电路板还是任何 TI 特定的电路板?

    用于识别此问题的初始检查是为了确保确实为 MCU 供电(3.3V 和1.2V 额定电压)并且加电复位信号(nPORRST)被取消置位( 驱动为高电平 )。

    请告诉我上述检查的结果、我们可以进行进一步调试。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 TI 电路板。  我在其中找到的编号/代码是 TMS570LS3137DZWT

    说实话、我不知道如何具体检查。  当所有器件插入一个灯时、JTAG 探针会打开、并且电路板上有一些灯闪烁。  一旦我尝试运行程序、我收到上面提到的错误、然后 JTAG 探针上的指示灯熄灭、在我拔下并重新插上插头之前不会再次亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是 HDK 电路板、那么在为电路板提供12v 电源后、下面 pic 中突出显示的所有电源 LED 都将亮起。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。