This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:代码在调试模式下运行正常、但一旦我关闭后打开控制器、它不起作用

Guru**** 2887000 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1260909/rm57l843-code-is-running-fine-in-debug-mode-but-once-i-turned-off-and-on-the-controller-it-doesn-t-work

器件型号:RM57L843

您好!

我正在使用 RM57L843微控制器、现在我遇到了一些问题、问题是代码 在调试模式下运行正常、但一旦我关闭并打开控制器、它就无法正常工作。 请帮助解决此问题。

谢谢。

尊重,

法埃拉潘·P·维拉潘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

    您的代码是否与引导加载程序相关?

    我能得到完整的调试项目吗?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      很抱歉迟到了回复。

      我们发现问题、问题在于硬件方面、 现在已解决 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

    您能详细说明一下吗、这可能对后续主题帖有用。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。