您好!
关于上一个线程、我 不久前开设了一个 Fapi 源代码线程 、在与几位 TI 员工进行了私下讨论之后、再次遭到了这些论坛的重创、我正在努力解决我在这种库的使用方面遇到的一些问题。
上下文信息:在本次讨论开始时、我就职的公司需要该库的源代码来进行认证。 但是、该源代码的许可协议不允许我们需要进行的使用。 这就是我们调整项目以使用预编译库(该库有允许我们计划使用的许可协议)的原因。
为了使用该预编译库并能够对我们的项目进行证书、我们需要确保库到源代码的可追溯性以及构建/编译选项。
因此、为了 说服我们的 ESA 客户和软件专家链、并将此库用作 COTS (预先存在的软件)、我们应该更新"软件重用文件(SRF)"文档、其中对于每个 COTS、我们必须提供(或声明不提供)以下信息:
- 软件项目名称和主要功能;
- 开发者名称;
- 经过考虑的版本和组件清单;
- 许可条件;
- 工业财产和可出口性限制(如有);
- 实施语言;
- 开发和执行环境(例如平台和操作系统);
- 适用于保修、维护、安装和培训的部署;
- 执行软件所需的商业软件(如果有);
- 软件的大小(例如源代码行的数量、可执行代码的大小)。
(来自 ECSS-E-ST - 40C 附录 N)
如果您能转发此信息(或指明缺失情况)或提供有关如何获取此信息的指导、我们将不胜感激。
提前感谢并谨致问候。