This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:FFC PLL 监控器行为 PG2

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1262383/mspm0g1507-ffc-pll-monitor-behaviour-pg2

器件型号:MSPM0G1507

大家好,香榭丽舍

我收到了客户的问题:

借助 MSPM0、我使用 FCC 监测 PLL 频率。
为了能够使用 FCC、到目前为止、我已经访问了外部32KHz。

在新手册(SLAU846 - 2023年6月)中、在"2.3.5频率时钟计数器(FCC)"下、我阅读了 SYSOSC 的内部32KHz 可被用作一个源。 以前的"早期样品"手册中没有记录这一点。

在"图2-8. MSPM0Gxx 顶层时钟树"、与之前的手册一样、仅指定了外部 CLK。

FCC 现在是否也可以与内部 LFOSC 一起使用?
如果可以、该时钟源是否也可与看门狗一起使用、并且 LFOSC (内部32 KHz)独立于 PLL?

迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    FCC 触发条件选择为 FCC_IN 或 LFCLK。 LFCLK 是内部(LFOSC)和外部(LFXT 或 LFCLK_IN)之间的多路复用器结果。 我们将更新图像和措辞以解决这一问题。 为了直接解答您的问题、可以由内部 LFOSC 触发 FCC。

    看门狗 使用 LFOSC 作为其时钟源、因此它独立于 PLL。 不过、LFCLK 会与 MCLK 同步(如果启用、这可以源自 SYSPLL)、这种同步可能很有用、因为如果时钟降级、器件会复位。

    此致、

    卢克