This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:我需要使用 USB + 2xCAN、但存在引脚排列冲突

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1262575/msp432e401y-i-need-to-use-usb-2xcan-but-there-are-pinout-conflict

器件型号:MSP432E401Y

您好、TI!

我需要使用 USB + 2xCAN、但存在引脚排列冲突。  

PIN95 CAN1_RX 或 USB0ID

PIN96 CAN1_TX 或 USBVBUS

1-)我可以在没有 USB0ID 和 USBVBUS 信号的情况下使用 USB、让它们和 CAN 一样吗?  

2-)要连接到 CAN 网络、我是否需要 Maxim's MAX3051或类似驱动程序?

非常感谢! 最好的餐馆!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1-)我可以在没有 USB0ID 和 USBVBUS 信号的情况下使用 USB、让它们和 CAN 一样吗?  

    [/报价]

    如果您处于非 OTG 模式、则不需要 ID 和 VBUS 信号。 有关详细信息、请参阅数据表。

    2-)要连接到 CAN 网络、我是否需要 Maxim's MAX3051或类似驱动程序?

    [/报价]

    是的、您必须为网络上的每个节点配备一个 CAN 收发器、并配备合适的端接电阻器以使 CAN 网络正常工作。 有关 CAN 网络、请参阅这些文章。  

    https://www.kvaser.com/can-protocol-tutorial/

    https://www.ti.com/lit/pdf/sloa101

    [/quote]