This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:CSP 成本(SAFETI-HALCOGEN-CSP、SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP)

Guru**** 2533410 points
Other Parts Discussed in Thread: SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1261462/tms570ls1114-costs-of-csp-safeti-halcogen-csp-safeti-hercules-diag-lib-csp

器件型号:TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件:SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP

尊敬的支持论坛:

对于上述 CSP 的成本、我们目前感到困惑。
根据我们目前的理解、我们可能只需要购买 LDRAunit。  

也许我们可以召开一次会议来进行澄清?  

此致、谢谢


塞巴斯 

蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sebastian:

    您是对的。 Safeti-Halcogn-CSP 和 Safeti-Hercules-Diag-Lib-CSP 是免费的。 这些 CSP 下载不包含  LDRA 单元。 要使用随附的测试自动化单元软件重新运行单元测试、客户需要从 LDRA 购买并安装 LDRA 单元软件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    感谢您的快速重播。 您能否提供有关 LDRA 单元的更多详细信息?
    我们是否需要购买两次、一次是 HalCoGen-CSP、一次是 Diag-Lib-CSP?
    LDRA 单元软件/许可证的价格是多少?  

    感谢您发送编修。

    塞巴斯 

    蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能提供有关 LDRA 单元的更多详细信息吗?

    LDRA 是软件分析、测试和要求可追溯性工具的提供商、是静态和动态软件分析领域的先驱。 LDRAunit 是来自 LDRA 的独立单元和集成测试工具。  

    我们是否需要购买两次,一次是 HalCoGen-CSP,一次是 Diag-Lib-CSP?

    如果您在同一台计算机上运行两个测试,一个许可证就可以使用。

    LDRA 单元软件/许可证的价格有多贵?  [/报价]

    我没有报价。 价格取决于 座位数量。  请在 https://ldra.com/products/ldraunit/上查询