This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:VID VID 下的 Stellaris/PID 分配

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1262168/tm4c123gh6pm-vid-pid-assignment-under-stellaris-vid

器件型号:TM4C123GH6PM

尊敬的先生/女士:

根据 TI 客户支持代表的建议、我会在这个论坛中发布我的疑问、希望能够解决我们当前问题。

几个月前、我申请了有关 TM4C123 (Tiva C 系列) USB VID PID/PID 应用的帮助。 过去、对于小批量生产器件、TI 根据 Stellaris VID 编号提供了 USB PID 分配方法。

我所在的公司正在为新产品选择微控制器平台、我们对 TM4C 微控制器迄今为止提供的性能感到满意。 PID 分配是我们需要考虑的一个关键因素(也是交易的断路器)、因为我们高度依赖于 USB 功能。

我想知道 PID 分配情况是否发生了变化、我们可以可靠地继续开发依靠 TM4C123/129微控制器的产品。 如果是、请您及时提供帮助。

我期待您的回答。

我最亲切的问候,

Eng. U·J·考夫曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="547300" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1262168/tm4c123gh6pm-vid-pid-assignment-under-stellaris-vid 几个月前我请求有关 TM4C123 (VID C 系列) USB PID/PID 应用程序的帮助。 过去、对于小批量生产器件、TI 根据 Stellaris VID 编号提供了 USB PID 分配选项。

    我查阅了我们的记录、并  为您的公司分配了 PID。  

    [报价用户 id="547300" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1262168/tm4c123gh6pm-vid-pid-assignment-under-stellaris-vid "]

    我所在的公司正在为新产品选择微控制器平台、我们对 TM4C 微控制器迄今为止提供的性能感到满意。 PID 分配是我们需要考虑的一个关键因素(也是交易的断路器)、因为我们高度依赖于 USB 功能。

    我想知道 PID 分配情况是否发生了变化、我们可以可靠地继续开发依靠 TM4C123/129微控制器的产品。 如果是、请您及时提供帮助。

    [/报价]

    PID 分配情况未更改。 如果您需要新的 PID、请给我发送一条私人消息。