This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:不同 MCU 上的 BIST 功能

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1254757/am2632-bist-functionality-on-the-different-mcu

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、我有一个关于 MSP430上 BIST 功能的问题、 am2632c  和  XAM2634B

XAM2634B  安装在 Launchpad 上、一切运行正常所有测试都通过。 但是 am2632c、 某些测试存在一些问题。 问题如下:

-两个芯片的测试完成百分比是否相同?

-这些问题与测试,可能,因为不同的芯片架构?

-您能建议在每个测试过程中都没有错误的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能在此处提供更多详细信息吗? 您是指 SDL 的 PBIST 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果测试失败、您能否共享日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、因为应用程序在执行期间卡住

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -它是您在两个设备上尝试的同一个二进制文件吗?
    -您使用的引导模式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下测试会失败、在添加注释后、一切都正常

    1. MSS_L2_1 2. MSS_L2_2 3. MSS CR5B ATCM1 4. MSS CR5B BTCM0 5. MSS CR5B BTCM1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是 SysConfig 中的差异、

    开发引导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在两个 R5F 子系统上都运行了多核映像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PBIST 应该是加载任何图像之前首先进行的测试。  
    您是否首先加载多内核映像并尝试执行 PBIST?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、按钮错误、仍有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我是在睡眠前运行 PBIST、所以基本上是在加载映像后运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

    其他问题:  
    -您是从 R5FSS0还是 R5FSS1运行 PBIST 测试?
    -你说过你是在睡觉前做测试。 这是否意味着一旦测试完成、您就会关闭 MCU?
    -从映射文件中、您能否检查代码是否正在使用  MSS_L2_1和 MSS_L2_2组?

    此致、
    Vishwanath Reddy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    -在 R5FSS0上。

    -是

    -在映射文件中,我可以找到关于 gCacheL1的提及

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

    请共享在您的项目中生成的映射文件。  

    此致、
    Vishwanath Reddy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../r5fss0_2D00_0_5F00_freertos._2800_copy_2900_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、通过几个步骤完成了下列结果:

    OCRAM 的地址从 OCRAM:origin = 0x70084000更改为:OCRAM:origin = 0x70004000。 未通过的测试未添加注释。

    在提到过之后、BIST 可以正常运行、 但 结果可以满足以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    OCRAM 分为4 512KB 组。  
    MSS_L2_0 - 0x70000000 - 0x7007FFFF
    MSS_L2_1 - 0x70080000 - 0x700FFFFF
    MSS_L2_2 - 0x70100000 - 0x7017FFFF
    MSS_L2_3 - 0x70180000 - 0x701FFFFF

    如果您在上述存储器中有任何代码、则应跳过存储器组的该部分进行 PBIST 测试。