This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:1.8V 电源

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431, TPS65219, LP8733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1261879/am2431-1-8v-power-supply

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件: TPS65219LP8733

我正在查看 AM2431数据表(SPRSP65F)。
AM2431数据表指出"建议将 LP8733或 TPS65219电源管理 IC (PMIC)用于集成式电源解决方案。" 在9.1.1.1电源设计中。
由于我们的环境原因、我们无法使用 LP8733。
我们计划使用 TPS62824ADMQR。
LP8733的1.8V 电压不是开关稳压器、而是 LDO。
AM2431的1.8V 电源是否需要是 LDO?
AM2431的1.8V 电源是否会关注纹波噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源的建议运行条件规格包括电源轨上允许的所有裕度/容差。  这包括纹波噪声以及电源变化的裕度。  您可以自行决定如何分解此问题、但一种常见的策略是允许50%的直流裕度(电源变化)和50%的交流/纹波噪声裕度。

    由于 AM243x 上的1.8V 电压轨为+/-5%、因此对于直流裕度、允许50/50的分离对于交流/纹波噪声、将是2.5%。  使用该方法、最大交流/纹波将为45mV。

    但是、可以根据您的设计/应用调整这些百分比、因此50/50并不是硬性规则、只是针对初始方法的建议。

    谢谢。
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    感谢您在解决问题方面提供的帮助。
    谢谢